This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USS Center -脉冲数

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1384950/uss-center---number-of-pulses

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

您好!

我正在与超声波传感设计中心(气体模式)合作、遇到软件/开发板出现意外行为。
默认映像似乎可以正常工作、但一旦我尝试更改设置、它们就会与请求更新的设置不匹配。

是否还有人遇到此问题?

刷写后的行为。
-显示传感器通道 A (未连接传感器)

请求更新的设置

更新后的行为(仅一次激励)

已刷新的映像:
- MSP430FR6043EVM_USS_INSS_5220_0_AFE3v3_02_30_00_01 Gas_Demo_

USS Center 版本:
-超声波传感设计中心版本02_40_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeras、

    您遇到了什么错误? 我看到错误窗口显示有一些问题。 我想知道脉冲是否会由于错误检测而停止。