This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:清除内部采样电容器的时序

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1383512/msp430fr2676-timing-for-clearing-the-internal-sampling-capacitor

器件型号:MSP430FR2676

工具与软件:

您好!

由于未提供关于清除内部采样电容器时序的信息、请告诉我。

内部采样电容达到跳变电压时、似乎会被清零。

在"有效运行模式"的说明中、(4)下提到了"转换结束"。

假设电容器在时序(4)时被清零、这是否正确?

・有源操作模式
software-dl.ti.com/.../ch_technology.html

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    我认为有必要通过内部采样电容与内部采样电容清零。 而应将其计入 ADC 转换时间。

    当最后一次采样和转换完成时、意味着 ADC 已为下一次采样做好准备、这次内部电容器应恢复到初始阶段、

    至于第四阶段,它主要谈论软件定时成本,即 CPU 操作来处理数据和做一些算法计算。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    内部采样电容器在每个测量周期结束时或就在新测量周期开始之前放电。  我想看看内部设计文档中是否记录了这一点。  客户是否询问将此电容器放电需要多长时间、或者他们只是想具体了解电容器何时发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis Lehman、

    感谢您的支持。

    这是后者。
    客户希望知道何时发生。

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    好的、我可以确认采样电容器 Cs 在每个测量周期开始时由状态机放电。  默认情况下、它放电至0.5V、而不是0V。  这与0v 至0.5V 的非线性行为有关。  这意味着在充电/传输过程中、Cs 电容器将从0.5V 开始充电至1.0V。