This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:寻找经替代产品安全完整性等级(SIL)认证的微控制器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1384791/msp430f5438-finding-alternative-safety-integrity-level-sil-certified-microcontroller

器件型号:MSP430F5438

工具与软件:

嗨、团队:

之前、我们 在我们的项目中使用 MSP430FR2476TPT 器件型号作为微控制器、

请分享一系列器件型号、它们是经过安全完整性等级(SIL2/SIL3)认证的 MCU、可以被 MSP430系列 MCU 取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hithesh:

    我建议如下:

    M0L1306QRHBQ1: 符合 AEC-Q100标准的32引脚封装。 它是 ASIL-QM、 可用于支持 FS B 系统。

    MSPM0G3507QPTQ1/MSPM0G3507QPTQ1:48引脚 QFP 封装、 符合 AEC-Q100标准。 它是 ASIL-QM、 可 用于支持 FS B 系统。

    上面的器件为 RTM、您可以检查 TI.com 中的信息。  

    我们还将为具有 MSPM0L/MSPM0G 系列的一些 ASIL-B 认证器件提供支持、其中信息为 NDA、因此您应与 TI 区域销售团队联系、以检查您是否可以获取详细信息。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hithesh:

    我想补充一点澄清。 ASIL-B 是汽车安全完整性等级、与 SIL-2的差异应由终端设备客户进行评估。

    B.R.

    SAL