This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:铜线上的 EVM430-FR6047最大增益

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1381392/msp430fr6047-evm430-fr6047-max-gain-on-copper

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!  

在铜管上运行削波。
此外、我所具有的增益达到最大值(30.8)、信号的最大振幅仍约为400-550。
这是在使用润滑脂后,你推荐和停止的精度尽可能多。
是否有办法在代码中添加增益以获得更好的信号?
您能允许吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    Unknown 说:
    并且这是在使用您推荐的润滑脂和尽可能精确的止动点之后。

    不确定这里的意思。 也许您可以分享上一个主题、对 我了解背景很有帮助。

    [quote userid="584113" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1381392/msp430fr6047-evm430-fr6047-max-gain-on-copper 是否有办法在代码中添加增益以便获得更好的信号?

    我假设代码中的增益对于改善输入信号而言毫无意义。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、是否有方法可以将增益增加到超过30_8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    Unknown 说:
    并且这是在使用您推荐的润滑脂和尽可能精确的止动点之后。

    您能否在此处分享您的上一个主题、让我快速了解一下背景情况?

    我想您谈论的是 USS 应用、我对 信号链和增益不熟悉。

     如果您能更详细地说明您的信号和增益会更好、我可以将您的问题转发给 USS 专家。

    B.R.

    SAL