This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-TimerA:EP 时钟问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1386138/msp430fr5989-ep-timera-clock-problem

器件型号:MSP430FR5989-MSP430FR5989-MSP430FR5989 EP
Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR5989

工具与软件:

您好!

我使用的是 msp430fr5989 MCU。 我想通过 TimerA 在 P1.5引脚处获得250kHz 时钟信号。 我将 DCO 设置为1MHz SMCLK。 我没有从 P1.5获得任何信号。  这是我的配置的代码片段。  

CSCTL1 = DCOFSEL_0;
CSCTL2 = SELS_DCOCLK;
CSCTL3 = DIVS__1;
....


P1DIR |= BIT5;
P1SEL1 |= BIT5;
P1SEL0 |= BIT5;

//TIMER A CONFIGURATIONS

TA0CCR0 = 1000000/250000 -1;
TA0CCTL1 = OUTMODE_7;
TA0CCR1 =2 ; //DUTY CYCLE
TA0CCTL2 = OUTMODE_7;
TA0CCR2 = 2;
TA0CTL =TASSEL__SMCLK | MC__UP | TACLR;

感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘记了启用它了。

    TA0CTL |= TAIE;

    此致。