This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:定时器时钟澄清

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1386726/msp430f2619-timer-clock-clarification

器件型号:MSP430F2619

工具与软件:

我可以从晶振中发出 TACLK 30 MHz 时钟来支持计时器工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短回答:不可以

    根据数据表(SLAS541M)第8.35节、TACLK 限制为16MHz (电压为3V)。  

    此外、P1.0没有与之关联的晶体振荡器电路、因此您需要从外部构建它、然后将其输出(单端)馈送到该引脚、也就是外部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁斯击败我:不对

    相关部分如下:

    数据表是您的朋友。