This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355 -无法擦除器件存储器

Guru**** 2680525 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1385013/msp430fr2355-msp430fr2355---could-not-erase-device-memory

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

我们根据 MSP430FR2355设计了定制电路板。  我们已按照数据表电路图连接了 JTAG 探针。   我们将使用 "MSP-FET —MSP MCU 编程器和调试器"进行编程。   在 CCS 中、我们选择 TI MSP430 USB1 (默认)并尝试进行调试。 它显示以下错误-"MSP430:连接到目标时出错:无法擦除器件存储器"

但是、我们一开始就可以在 30分钟内多次进行编程。  之后、我们得到这个误差。

请帮帮我们。

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息远未清除。 是连接问题、还是连接 正常但设备无法擦除。

    尝试检查选项"Erase User Code"、如果连接正常、器件应恢复出厂状态(批量擦除)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    我建议您首先检查硬件。 在调试接口上输入推荐的电容器。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经连接了用于 JTAG 连接的电路。  我们根据数据表进行了连接。   实际上、闪烁会在一段时间内发生一次(10次中一次)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    您是否正在使用 FET 工具提供3V3电源? 因为您将引脚2与3V3连接在一起。 根据数据表、如果 使用一个本地目标电源、您应该选择 PIN4。 这可能会产生一些 imapcts。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我们更改为引脚4、 现在没有问题。  感谢您的帮助。

    此致、

    Ramesh