This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:编程咨询

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1384915/msp430f67471a-programming-consultation

器件型号:MSP430F67471A

工具与软件:

我可以将 PC 设置为 "Address(主存储器)   "和"Address(信息存储器)",但不能设置为 "Address(引导加载程序存储器)"。  

因此、我想知道如何在 "Address (引导加载程序存储器)"上设置 PC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 BSL 存储器上设置 PC、跳转到那里的代码。 但它默认受到保护、并且(我想)调试器不能单步执行。 在执行读取或写入操作之前必须将其解锁。

    信息存储器段 A 仅受写保护、不用于读取、因此没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zrno soli、


    感谢您的帮助!!

    我会尝试 在读取或写入操作之前解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好

    我是否可以知道解锁操作是否有效?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     李晓东

    实际上、我再次阅读了 SLAU320aj、但我不知道 它的解锁操作。

    我可以知道解锁操作是如何工作的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好  

    解锁操作为 锁定。 该主题上讨论了 FCTL3寄存器。 但我认为它与 BSL 存储器上的 setPC 无关、因为它是写保护。

    BSL 存储器(闪存)受到保护。 我认为  不支持"Address (引导加载程序内存)"上的 SetPC

    谢谢!