This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5658:MSP430F5658

Guru**** 2922460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1386261/msp430f5658-msp430f5658

器件型号:MSP430F5658

工具与软件:

嗨、团队:

我们计划在其中一项设计中使用 MSP430F5658IPZ 微控制器。 我们打算利用 MSP430F5658IPZ 中的 USB2.0接口直接连接到处理器(用于芯片到芯片接口)、而不是使用连接器。 您能否就芯片间 USB2.0接口布局(包括布线长度、间距等)提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 semraj

    您能否分享应用背景?

    USB-PHY 和 USB-PLL 已集成在 MCU USB 外设上

    使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计(修订版 B)MSP430F665x、MSP430F645x、MSP430F565x、MSP430F535x 混合信号微控制器数据表(修订版 E)

    是关于 USB 规格、用法和硬件连接的参考

    MSP-EXP430F5529LP 是 USB 布局上的参考

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的响应。

    如下所示、我们使用 USB2.0接口将 MCP430与 AMD 芯片连接。 我们需要针对 USB2.0信号的布局约束/建议、例如布线长度最大值、阻抗、间距等? 由于我们 在 google 中看到 TI 关于 USB2.0接口芯片到 USB 连接器的大量指南、但没有看到芯片到芯片的指南。 请检查并提供输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Li 之前提到的、在开放硬件 TI 5529 LP 中、您可以在原理图/PCB/布局中看到5528 (FET)和5529 (目标器件)是如何连接到 TI USB 集线器芯片的。 所有的3个 IC 都在一个 PCB 上、集线器通过 USB 连接器/电缆连接到 USB 主设备(PC)。