This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 设计中心连接

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1386085/msp430fr6043-uss-design-center-connection

器件型号:MSP430FR6043
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 MSP430FR6043连接到 PC 上的 USS 设计中心、但收到"HID 器件已检测到、但无法连接到它"错误。

当我按下连接时、第一次尝试失败、第二次尝试会显示消息 "HID device detected、bon't connect to it"(已检测到 HID 设备、但无法连接到它)错误。

几个月前、相同的模块和 USS 设计中心运行(连接)良好、没有出现太多问题、我不确定是什么原因导致了这个问题。

我尝试了以下解决方案:

1) 1)在另一台 PC 上连接 该模块-该模块成功连接到 USS 设计中心

2) 2)更换 USB 电缆

3)更改为另一个端口

4)重启电脑

5)卸载/重新安装 USS 设计中心

6) 6)使用了不同的模块板

7) 7)使用了不同版本的 USS 设计中心

在上面列出的尝试中、除了使用不同的 PC 之外、没有任何效果。

这使我相信问题与我的电脑有关、但我不知道什么可能导致问题。

我还可以尝试其他什么方法来使其正常工作吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    在我看来、 这可能是驱动程序兼容性问题。 也许您可以在此处共享器件管理器页面以进一步检查。

    我将向 USS 专家转发您的主题、并查看他对此的评论。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sal、

    我将在此处附上器件管理器页面。 当我连接模块时、系统会将其检测为 USB 复合器件、但不会将其检测为端口。

    谢谢!

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您可以尝试先删除所有 USB 控制器驱动程序、然后重新安装 CCS。 下面是操作步骤。  

    在 Windows 中、如果 需要完全删除 JTAG 调试器器件驱动程序、则必须执行更彻底的过程:

    1. 查看此 典型过程  使用删除器件驱动程序  设备管理器 、但请记住、您必须启用该选项  显示隐藏的设备  单击菜单中的  查看  以显示以前连接到您的 PC 的所有 JTAG 调试器。
    2. 启用此选项后、在目录树中查找以开头的分支  Blackhawk、基于 SD USB 的调试工具  Stellaris 器件固件升级  Stellaris 内电路调试接口  德州仪器(TI)仿真器   德州仪器(TI)调试探针 .
    3. 对于这些分支中的每个项目、右键单击并选择  卸载 . 此外、选中附近的复选框  删除  此设备的驱动程序软件 .
    4. 还有扩展分支时  端口 、检查是否有任何提及一个或多个 TI 目标的相关条目、如  CC3200LP 双端口  MSP Application UART1  XDS 中选择 XDS  Stellaris 等 对每个条目重复上述步骤3。
    5. 对分支执行类似的操作  通用串行总线控制器 .

    您可以在章节中找到更多相关的说明   9.1.7.清除现有安装。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html

    您还可以在该主题中找到更多详细信息、它与您的问题类似。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1340945/msp430fr2355-msp-fet430uif-is-already-in-use---still-crazy-after-all-these-years/5153208#5153208

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    我尝试按您的建议删除设备管理器中的所有隐藏设备和驱动程序、但问题仍未解决。

    此外、我还想注意的是、目前  评估板上的 USS 设计中心和 MSP430FR6043/HID 存在问题、但不存在 MSP-FET。  我的 MSP-FET 调试器工作得非常好。  

    我想确定一下这部分并仔细检查、然后再继续操作并 删除我的 PC 上的 CCS。

    谢谢!

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我知道 您问题中的是 MSP430FR6043/HID。  

    USB 驱动程序将在您安装 CCS 时安装。 因此、在您删除 PC 中的当前驱动程序后、您需要重新安装 CCS 以安装这些 USB 驱动程序。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    我尝试了你告诉我的步骤,但它似乎仍然不起作用。 我尝试了从1-5开始的以下步骤、并卸载/重新安装 CCS 两次、然后重新启动我的 PC、 但我仍然收到"HID 器件已检测到、但无法连接到它"错误。

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我找到另一篇可以帮助解决此问题的文章。  

    我也在我这边尝试过、您应该会得到"正在加载64位 Windows 版本"以获得正确的配置。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1056567/evm430-fr6043-hid-connection-problems

    我还在其他一些线程中发现、他们在 Win11 PC 上遇到此问题。 我不确定您是否最近更新了 PC 系统。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cash、

    我尝试按照链接提供的步骤操作、得到了以下结果。

    它正在加载64位 Windows 版本。 关于 Windows 11、我使用 Windows 11已超过一年、上一次使用 USS GUI 的时间是大约6个月前。 我不认为这是 Windows 11的问题、但我不能保证、因为我不确定 Windows 11的过去几个月对 USS GUI 有什么影响。  

    鉴于这一点、在最后一次尝试中、我有两件事引起了我的注意。 在所附图像中显示的日志中,我可以看到行"[致命错误]:4:16: 1字节 UTF-8序列的无效字节1。" 这会随着 USS GUI 的启动而弹出。 还有行"07.12 15:59:14 [CONFIG] TX CMD=0x97 Data 0"

    为了向您提供更多详细信息、当我第一次点击"连接"时、"07.12 15:59:14 [CONFIG] TX CMD=0x97 Data 0"行弹出、即使我等待、也没有发生任何事情。 然后、我再次按下"CONNECT"、并获取其余日志 (启动"HID 打开路径失败")、USS GUI 显示"HID DEVICE DETECTED、但 Could not connect to IT"(HID 器件检测到、但无法连接)错误。

    谢谢!

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于此致命错误、您是否尝试过重新安装 Java?  您可以 根据 USS DC 系统要求尝试安装 Java 1.7。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    我卸载并重新安装了 Java。 我无法访问旧版本的 Java 运行时、因此无法按照您的建议安装 Java 1.7。  

    我再次尝试了在调试模式下运行 GUI、除了 "07.12 15:59:14 [CONFIG] TX CMD=0x97 Data 0"行外、其他一切看起来都相同 、该行现在已消失。 不过、我仍然无法连接到我的模块。

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到这个链接到旧版本的 Java。  https://www.oracle.com/se/java/technologies/javase/javase7-archive-downloads.html

    您能试一下 吗?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    不幸的是、Java 1.7无法正常工作。  我仍然收到"HID device detected、bon't connect to it"(已检测到 HID 设备、但无法连接至该设备)错误。

    谢谢!

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这个消息。 我没有其他想法来解决这一问题。 我可以将该线程保留一段时间、希望其他人以前也解决过这个问题。  

    此致、

    Cash Hao