This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:EMC 对 SBW 的干扰

Guru**** 2971640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1387831/msp430fr2476-emc-interference-with-sbw

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、

工具与软件:

您好!
我们使用 MSP-FET 闪存仿真工具来调试 SBW 在 MSP430FR2476上的程序。 我们面临 EMC 干扰的问题、例如切换电源、甚至只是将工具连接到电路板、会导致 μ µC 崩溃或复位。

我们如何使电路板与 FET 工具之间的连接更安全? 我们已经把线缆做得尽可能短了、只有几厘米、我们能改进自己电路板上的电路吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您是否已将一个47k 上拉电阻器连接到 VDD、并将一个1nF 或2nF 电容器接地?

    您是否尝试过屏蔽电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼斯,是的,我已经考虑到了这一点。 我正在尝试改善电缆周围的屏蔽