This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1387312/lp-mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我不熟悉 MSPM0。  我有两个关于 TRM 25.2.7中与交叉触发器同步的问题。

1.计时器是否 有 多个交叉触发器输出?

2.在25.2.7.1的第2点,我如何完成这一步骤?

谢谢、此致、

挂钩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hook、

    计时器可以通过发布到分离事件通道来生成多个交叉触发器输出。 这可以使用 SysConfig 进行配置。 在 MSPM0G3507上、拆分事件通道为通道 ID 12-15。

    要完成步骤2中提到的步骤、您也可以简单地使用 SysConfig。 打开 SysConfig 中的计时器选项卡并添加一个计时器实例、然后展开 Advanced configuration 和 Event Configuration 选项卡。 将它们填充、使其看起来像我的下面。 请注意、某些菜单仅在您选择启用交叉触发器后才会出现。  

    接下来、添加第二个计时器实例、并使用以下设置将其填充:

    这将为您提供您在帖子中突出显示的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您提供的信息。 它完全回答了我的问题。

    此致、

    挂钩