This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET:通信错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1387489/msp-exp430g2et-msp-exp430g2et-communication-error

器件型号:MSP-EXP430G2ET

工具与软件:

新 仿真器板是 MSP-EXP430G2ET  在系统 Win7上运行 code-composer
通过闪烁的 LED 和温度显示、开箱即用型电路板可正确运行

尝试加载 BlinkLED_MSP-EXP430G2ET、表示需要对通信进行固件更新
当它开始更新时、由于一个错误而停止一半、并且它使电路板崩溃
当我尝试重新加载 OutOfBox_MSP-EXP430G2ET 时、我会得到
初始化仿真器时出错:  接口通信错误、
是否提供了重新初始化电路板的链接? 天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    偶然还有机会、您是否还有其他 MSP430 TI LaunchPad?