This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:演示板 EVM430-FR6043的原始固件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1382063/evm430-fr6043-original-firmware-for-demo-board-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

我有评估板 EVM430-FR6043、并且我已经从此处下载了此板的固件: https://www.ti.com/tool/download/USS-SWLIB-GAS 

我已下载最新版本(版本:02.30.00.03 、发布日期:2020年2月5日)

有一个 USS_userConfig.h 文件包含用于选择 音调生成类型的定义
#define USS_PULSE_MODE  USS_PULSE_MODE_MULTI_TONE
*/./...........
*以下宏允许用户选择音调生成类型
*二○○○年二○○○年二○○○年 /
#define USS_PULSE_MODE_SINGLE_TONE 0
#define USS_PULSE_MODE_DUAL_TONE 为1
#define USS_PULSE_MODE_MULTI_TONE 2.
只有在定义以下项目时才能编译该项目:
#define USS_PULSE_MODE  USS_PULSE_MODE_MULTI_TONE
该定义、该参数是否正确  
#define USS_PULSE_MODE USS_PULSE_MODE_SINGLE_TONE  
或者
#define USS_PULSE_MODE USS_PULSE_MODE_DUAL_TONE
无法编译项目。
我想  在我的项目中使用 USS_PULSE_MODE_SINGLE_TONE、但无法编译它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    请允许我将您的主题转发给我团队中的 USS 专家、并查看他的建议。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单音模式用于水计量。 燃气表项目不支持该函数。  

    如果您需要单音模式、则可以设置 F2 = F1 + 2kHz。  实际效果应等于单音模式。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用双音信号进行气体计量?

    有三种模式可供选择:单音、双音、F1至 F2扫描(参见下图)。 燃气计量可以使用哪些模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    燃气表应用仅支持多音模式。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 如何为  F1和 F2 (对于多音模式)选择最佳值? 我应该考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接中 确定 F1和 F2发射频率的章节。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    有一段时间没有收到您的更新、因此我将暂时关闭该帖子。

    如果您还有其他问题、请直接回复或 提交新帖子。

    B.R.

    SAL