This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1384207/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

您好!  
我在软件示例中遇到关于 DTOF、绝对值 TOF 和体积流速计算的问题。  

在文件 USSLibGUIApp.c 中、  调用函数 USS_runAlgorithmsFixedPoint (&gUssSWConfig、&algResFixed)来 计算上述结果。 我尝试了检查函数的声明位置
但我没有找到。 我只发现在文件 ussSwLib.h 中、函数是使用 extern 声明的、以便在  USSLibGUIApp.c 或其他文件中进行表达、但我看不到此函数实现所在的文件。

我试过调试、想看看程序是否会进入函数、但当程序到达函数时却不会进入函数。 您可以帮助我并告诉我在哪个文件中实现该函数吗?  

我无法看到 DTOF 和 ABS 是如何工作的。 计算流量时、ToF 作为 weel。  

此致
Pierre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USS_runAlgorithmsFixedPoint 函数位于非披露库的 USS 库内部。  

    或者如果您对计算理论感兴趣的话。 请参阅以下应用手册。 本文档介绍了如何根据 dTOF 和 absTOF 结果计算信号的基础知识。   

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:
    感谢您的答复。 我有一个关于软件的其他问题。  
    我使用 MSP430FR6047开发了一个电路板。 我要将 SN65HVD1781D 用于 RS485的通信接口。  
    对于软件更新、我将使用 TI 的 MSP FET、请访问 https://www.ti.com/tool/MSP-FET。  
    我的问题是:只要 MSP FET 连接到电路板、该软件就可以正常工作。 但是、当我将 MSP FET 移除到板上时、软件不会运行。  
    我以为我遇到了电压电源问题、但我尝试以与 MSP FET 相同的方式为电路板供电、结果无法正常工作。
    该软件包含在板中、但只有当我将 MSP FET 连接到板上时、它才起作用。  
    如何解决该问题?  

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将电路板的原理图发送出去? 我们可以对其进行检查、看看它是否与硬件问题有关。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash、
    这些是原理图图片。

    这是 MSP FET 的连接器

    这是 EVM430FR6047中的旁路

    这是我的 RS485 schmematik

    即 MCU MSP460FR6047

    这是我的3.3V 版本 Schmatic

    远程部分(USS)与 EVM 中的类似

    此致

    Pierre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RST 引脚是否在不从 MSP-FET 供电的情况下上拉至3.3V? 您能否测量 RST 引脚上的电压?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:
    当我移除 MSP-FET 时、RST 引脚上没有3.3V 的电压。 可能我在电路板上有短路。 但是、当我将 MSP FET 连接到板上时、我不明白为什么它会起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您是否成功地在电路板上的 RST 引脚上应用了3.3V 电压? 在此情况下、MCU 是否会恢复正常?  

    连接 MSP-FET 时、是否测量 RST 引脚上的电压?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:
    是的、当我连接 MSP-FET 时、我可以测量 RST 上的3.3V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 RST 引脚上施加3.3V 电压后、您的电路板是否以这种方式正常?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 那么、还剩下任何其他问题吗?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这件事现在一切都是清楚的。  
    感谢您的支持。