This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在 MSP430FR6047上实现远程更新固件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1387942/msp430fr6047-implementing-remote-update-firmware-on-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

尊敬的工程师:

我将使用 MSP430FR6047设计一个用于测量水流量的超低功耗电路。 在我们的应用中、我们还需要为器件实施远程更新固件。  

您能否告诉我此 MCU 是否可用于远程更新固件? 是多少? 存储器大小是否有任何限制? 我是否应考虑任何因素?

我们将大量时间用于原型设计、因此我们需要确保这对于实施远程更新固件也是可行的、然后考虑将这种芯片用于大规模生产。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Behnam Madadnia

    MSP430FR6047器件具有基于 ROM 的 BSL、可支持通过 UART、I2C 等进行程序更新。  

    请参阅 通过引导加载程序(BSL)进行 MSP430编程(SLAU319)

    谢谢!