This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:采用 MSP430F6779IPZ 控制器和不同电流传感器(参考 EVM430-F6779)的 Energymeter 构建

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1387970/evm430-f6779-energymeter-building-using-msp430f6779ipz-controller-and-different-current-sensor-with-reference-evm430-f6779

器件型号:EVM430-F6779
Thread 中讨论的其他器件: MSP-EM-DESIGN-CENTER

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们 使用 MSP430F6779IPZ 控制器构建了新的电流表模型、并使用了不同的电流传感器、可提供15A 的电流、最大电压为930mV。

在电量计 EVM430F6779中、您正在使用电流传感器、可提供65A 和930mV。

我认为、由于电流传感器变化的差异、应该有一个正确的相移变化?  

另外、我想知道如何在 EVM430F6779电流表中计算电流? 我发现它存储在该寄存器(0x0860)中。 但不知道如何计算它并将其存储到该寄存器中?

#define SD24BMEM4_32_(0x0860u)
#if ! defined (__IAR_SYSTEMS_ICC__)
DEFL (SD24BMEM4_32、SD24BMEM1_32_)
#else
___ no_init union

DEFXC SD24BMEM4_8[4];
DEFXW SD24BMEM4_16[2];
DEFXL SD24BMEM4_32;
}@(0x0860u);
#endif

我已 多次阅读本手册使用 MSP430F677x (A)实现三相电子电表(修订版 G)。

其他一切都正常、但问题在于测量电流值。  

而在代码中、我必须进行更改、以便能够获取与基准电流 Energymeter EVM430-F6779类似的电流值。

正在等待您的回复。

谢谢你。

此致、

Abhi Panchal