This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:开箱即用演示 GUI 崩溃

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1388150/msp-exp430fr5994-out-of-box-demo-gui-crash

器件型号:MSP-EXP430FR5994

工具与软件:

我正在尝试使用开箱即用演示 GUI --我已经确认该器件可以正常工作、因为我可以通过 LEA 在线 GUI 连接它、我可以使用 Code Composer Studio 上传闪烁演示程序--我目前无法以任何方式使用开箱即用 GUI、因为当点击"connect"按钮后、GUI 在几秒钟后崩溃(我认为开始扫描串行端口)-- 我曾尝试以管理员身份运行、但不确定可以使用哪些步骤、因为产品的入门指南中似乎没有提到其他步骤。 在 GUI 屏幕下方的图像变黑后、几秒钟后、我试图抓拍、但由于延迟而无法抓拍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将尝试重新安装此 开箱即用演示 GUI、以检查是否可以重现此问题

    我稍后会回复你

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些附加信息--如果主板*Not *未连接、GUI 不会崩溃、而是要求连接主板--是否可以重现问题?