This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:"Expressions"窗口- Continuous Refresh -这意味着……吗?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1389161/msp430g2955-expressions-window---continuous-refresh---does-this-mean

器件型号:MSP430G2955

工具与软件:

我比较熟悉将 CCS (v.12.5.0.0007)用于 MSP430项目。

在调试模式下、我可以暂停运行、并在表达式窗口中查看我要看到的变量的值。

Continuous Refresh Interval 是一个选项。

我的意思是、通过设置该值、我希望一直跟踪的变量会 自动更新、也就是说、必须暂停调试运行、但该操作不会自动更新、甚至不会执行任何操作。

我对该做什么的假设是否正确? 如果没有、这意味着什么?

如果我的假设是正确的,我如何让它做它应该做的事情,或者如果不是有办法在"实时"中看到变量?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neil、

    是的、如果打开持续刷新、则变量将根据 Expressions 窗口中的那个间隔进行更新。  要将其打开、您需要点击 Continuous refresh 按钮。  我刚刚在 CCS12.7.1中的 MSPM0上进行测试、它按预期运行。

    按钮如下:

    请重试、如果您使其正常工作、请告诉我。   

    谢谢!

    JD

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI JD

    感谢您的答复。

    在这最后仍然没有成功,我已经更新到12.7只是在情况下,但它没有区别。

    我得到的 是"无法读取0x

    :执行状态阻止了访问。" 对于所有变量、如果我暂停程序、所有这些都会被解析。

    为了使它正常工作、我还需要设置其他参数吗?

    谢谢

    尼尔

    PS 我尝试添加了 png、bmp 和 jpg 格式的屏幕截图、但"文件不允许插入"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neil、

    当我看到该误差时、这通常是可变范围的误差。  我 使用全局变量进行了测试。  也许你正在使用一个局部变量、所以它不能一直被读取?  你能尝试一个全局变量吗?

    谢谢!

    JD