This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:无法从电路板连接到电能测量设计中心

Guru**** 2616385 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430I2041, MSP-EXP430F5529LP, EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1392369/msp430i2041-canot-connect-from-board-to-energy-measurement-design-center

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、UNIFLASH、 EVM430-I2040S

工具与软件:

大家好!
我设计了一个有关电能计量的应用、使用 MSP430i2041作为控制器。
我使用电能测量设计中心在 CCS 的基础上配置和创建项目、将程序上传到控制器可以。
我无法通过电能计量设计中心连接到控制器、将 MSP-EXP430F5529LP 用作 HID 器件、我的器件没有响应。
请帮助我进行调试。
-我也通过 CCS 上传程序,或通过 Uniflash ->上传 ok。
-我有一个基于 IAR 的 EVM430-I2040S 程序(参考程序,但它可以处理在我的板上),它可以工作(通过 UART 与校准器通信,上传程序...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 HID 和 GUI 后是否可以调试 CCS 代码。

    就我而言、CCS 版本代码没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从能源设计中心导出了代码、使用 CCS 对其进行了编译、而不修改代码、然后将程序放入 MCU 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、抱歉我没有回答这样的问题。 我不再有想法了。 您或许可以尝试最新的 CCS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CCS  版本是:12.7.1.00001、我想是最新的版本。

    如果您没有更多想法、您能与我分享一下经过测试的 MSP430i2041软件吗? 我知道所涉及的输入传感器设置、引脚可能不同、但我可以使用软件测试通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能量测量应用程序必须 使用像 MSP-EXP430F5529LP 这样的第三块板,而从设备到 HID 设备(MSP-EXP430F5529LP)再从 HID 设备到计算机之间的相同 UART 连接则更加复杂。 上一次、TI 的许多电能测量参考设计可以在计算机与器件之间直接通信、这非常简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在测量设计中心文件夹中找到了一个示例、在用.txt 文件刷写该器件后、该器件可以正常工作并且可以与计算机正常通信。 但使用此示例生成代码(使用 CCS 进行编译)后、该器件无法与计算机通信

    我认为 CCS 中存在错误设置? 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不需要在 CCS 上进行任何配置。 它与其他项目相同。 您能否检查编译器端、看看是否有任何问题。

    关闭优化:

    我知道使用另一个 HID 板进行开发并不方便。 但它受到 GUI 的限制、GUI 只能识别 HID 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在做一些调试后、我意识到从器件到计算机的连接太慢或无法正常工作、因为 MSP430i 具有非常高的 CPU 负载、当配置为3C + 1V 传感器输入时为83%。 当降低到1C + 1V 传感器输入时、CPU 负载仅为27.43%、因此它可以快速连接到计算机。