Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S, MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040S、
工具与软件:
大家好!
我根据 EVM430-I2040S 参考设计、使用 MSP430i2041设计我的220V/50Hz 电能计量器。
我可以测量所有交流参数、如电流、电压、频率...、但频率不准确。
在我所在位置的交流频率约为49.9Hz 至50.1Hz (由另一个仪表测量)、但我的设计通常显示为50.4Hz 至50.9Hz。
我曾尝试用另一个 MCU 替换 MSP430i2041 MCU、但精度仍没有提高。
请帮我解决这个问题。