This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5503:用于 Windows 10的 USB UART 驱动程序

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376804/msp430f5503-usb-uart-drivers-for-windows-10

器件型号:MSP430F5503

工具与软件:

尊敬的 MSP430团队:

我正在尝试将 MSP430F5503 (BeagleConnect Freedom 中的那个)用作 USB 转 UART 桥接器、但似乎 MSP430USBDevelopersPackage_5_20_07_01中提供的驱动程序都不能在 Windows 10上运行。



这是已知问题吗?

此致、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 Code Composer、它将附带驱动程序。 我以为有一个独立的驱动程序包、但我有一段时间没有看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的 CCS 安装的确引入了新的驱动程序、但是我仍然无法访问串行端口。。。


    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试此 MSP430_FET_Drivers 1_0_1_1 - TI.com 

    或其他 PC、了解它是否与 您的 Windows 相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    独立 USB 转 UART 桥接器(基于 MSP430F5xx 或不基于 MSP430F5xx)应枚举、而无需请求在 Win 10上安装任何驱动程序。 如果它是某个复合设备的一部分、则应安装复合设备驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我尝试了包装,但它不起作用。 即使在重新启动之后也是如此。

    如 zrno 所示、我想问题出在 BeagleConnect 实现中、它似乎是一个复合器件:

    固件位于此处顺便说一句: https://git.beagleboard.org/beagleconnect/msp430/usb_uart_bridge

    仅供参考、它可以在 Linux 上正常运行。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了解决方案。

    即"BeagleConnect"设备、必须进行配置才能使用 MSP Application UART1驱动程序。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 您能否分享有关如何使其正常运行的说明?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我将该驱动程序加载到枚举的"BeagleConnect"器件上、而不是尝试在"USB 串行器件"上加载该驱动程序。

    此致、

    Arthur