This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553输出电流对于应用而言过低、需要帮助

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391907/msp430g2553-msp430g2553-output-current-is-too-low-for-applications-need-help

器件型号:MSP430G2553

工具与软件:

大家好!

我自己启动了一个 MSP430G2553项目。 我想从输出触发 MOC3021三端双向可控硅开关元件-光耦合器、然后使一些 LED 闪烁。 但现在我看到、一个引脚可以 提供的最大额定电流是6 mA。 电流似乎过低、无法触发任何这种情况。 你们如何使用这个 MCU? 您能提供快速提示或应用吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望输出多大的电流来驱动  MOC3021?

    您是否能够使用 MSP430控制 MOSFET 并使用 MOSFET 驱动 MOC3021?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想给 MOC3021以及一些 LED 提供输出。
    我可以使用 BJT 或 FET 触发偏置、但我将使用3个 LED、因此使用3个 FET 的成本有点高。
    我基本上想操作这些无源元件、但输出电流 OS MSP430有问题。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则可以超过6 mA。 但是:

    输出电压将高于0.3V、这对光耦合器不是问题

    对于所有输出、不能超过48mA。