This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ADC 输入引脚编号

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1392108/msp430fr6047-adc-input-pin-number

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好、TI 系列

我正在使用 MSP430FR6047评估套件 、并尝试配置板载 ADC、以将模拟信号转换为数字信号。 我从函数发生器获取模拟信号、但我不确定评估套件上的哪个引脚应该提供模拟信号进行转换。 我想使用 ADC12CTL0实例进行采样。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用其中一个 ADC 示例。 它会告诉您要使用哪个引脚。

    此外、数据表还提供了一个表格来说明每个引脚的功能: