This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:硬件配置(离开引导加载程序后)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5992, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391123/msp430fr5992-hardware-configuration-after-leaving-bootloader

器件型号:MSP430FR5992
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我将使用适用于 MSP430FR5992处理器的 SPI 引导加载程序。

情况如下:
1.我要交替使用 debuger 或 uniflash 上传引导加载程序。
2.我通过 SPI 上传应用。
3.我去应用程序-应用程序正常工作。
4.我通过关闭电源来重置处理器,应用程序启动,但不能正常工作。 这意味着我不能将数字输出设置为高电平、中断不起作用。 我已确保通过_enable_interrupt ()重新启用中断。 我还清除了 PM5CTL0并且=~μ A LOCKLPM5;

看起来好像引导加载程序中设置的某些配置使应用程序正常工作、但在上电后第二次、当绕过引导加载程序并直接转到应用程序时、并不是一切都正常工作。

例如、如果我先在引导加载程序中设置 SPI 配置、再检查应用程序是否可用的标志、然后进入应用程序、则与 SPI 中断的通信将起作用。 但是、如果此配置不在引导加载程序中、即使应用程序启动后一开始就存在相同的 SPI 配置、应用程序也不会工作。

问题可能是什么? 我的想法已经过时了:)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确保"应用程序已启动"?

    您可以在调试模式下调试引导加载程序并使用 PC 跳转到主函数吗?  

    请注意中断表。 对于 MSPM0、正如我所记得的、它不支持表 ***。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确信这个应用程序已经启动。 在上面我提到过、如果我在 BSL 中添加 SPI 配置(并直接转到应用)、应用的工作原理。 这就是为什么我肯定该应用程序启动,因为然后我可以与它通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了这个问题。 因此、当我使用 API (DriverLib)时、我的应用无法正常工作。 BSL 和我的应用程序之间的区别在于直接通过寄存器连接了 SPI 端口。 因此、如果我直接在寄存器中在 BSL 中配置了 SPI、应用程序中的 SPI 会起作用。 但是、与 DriverLib 的相同配置不起作用。

    我使用过 DriverLib 一次、一切都很顺利、因此我怀疑在更新环境和将工程转移到更新版本时出现了问题。 有什么建议吗? 
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在调试视图下检查 SPI 寄存器设置。 一个是使用 driverlib。 第二个是寄存器设置。

    要回答您的问题:

    可能使用 Driverlib 时、SPI 设置不正确。 从 BSL 跳转到 App 后、将不会擦除寄存器设置。 这就是 App SPI 可以正常工作的原因。