This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:使用 MSP-FET 对 MSP430FR2433 LaunchPad 进行编程

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391056/msp430fr2433-program-msp430fr2433-launchpad-with-msp-fet

器件型号:MSP430FR2433
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

如何使用 MSP-FET 对 MSP430FR2433 LaunchPad 进行编程?

我更喜欢使用2线制 JTAG。

MSP-FET 和 MSP430FR2433 LaunchPad 之间需要进行什么连接?

要刷写器件、我需要在 CCS 中执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    遵循 MSP430硬件工具用户指南中的2线制 JTAG 连接指南 、如下所示。  使用 TDO/TDI 和 TCK、以及电源和 GND。 您可以将其连接到 Launchpad 编程接头。   

    至于 CCS、我认为在尝试连接时会自动尝试 JTAG 和 SBW、因此我不认为您需要执行任何操作。   

      

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    我尝试了一下、得到了"Error connecting to target:unknown device"(连接到目标时出错:未知设备)。

    我相信 R1已经在电路板上、因此不需要单独的上拉电阻器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    R1和 C1应已位于 LaunchPad 上、因此不需要外部组件。  我会让您的 MCU 供电方式翻倍。  此外、确保您使用的是最靠近 MSP430的接头而不是编程器侧的接头。   

    如果您愿意、您可以分享您的设置图片以供查看。  

    此外、我不知道您为什么要专门使用 MSP-FET、但如果您手头有另一个 Launchpad、也可以使用 eZ-FET。  

    谢谢!

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    我让它开始工作。  

    MSP-FET JTAG 电缆插入错误端。

    如果您切换引脚1、则会翻转引脚1、因此 TDO/TDI 和 TCK 连接不正确。