This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:与 DLP-7970ABP 兼容

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391745/lp-mspm0g3507-compatible-with-dlp-7970abp

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABPMSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的专家:

根据 DLP-7970ABP 产品页面所述、此产品适用于所有 TI 器件 Launchpad。

我想请问您的确认、对于 LP-MSPM0G3507来说、这是否可行。 我无法在 E2E 上看到任何有关其使用情况的相关帖子。

您能确认吗? 谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常工作。 我将触摸屏 LCD BoosterPack 移至 MSPM0G3507、所有器件翻译都顺利。