This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:编译 Python 固件更新工具问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1390949/msp430f5659-compiling-python-firmware-update-tool-issue

器件型号:MSP430F5659

工具与软件:

您好!  

我正在尝试编译 python 固件应用、但我在 python 3中遇到一些错误。 是否有人根据 python 3更新了最新版本。 我尝试更改了一些类似的导入关键字  

但没有成功。  
期待获得帮助。
此致、
Baseer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baseer:

    所以你想在 Python 3中编译固件应用程序、你想用"python Firmware upgrade GUI"更新到 MSP430、然后又想知道是否有基于 Python 3的最新版本 GUI、我对吗?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    是的、我认为该应用程序及其代码符合 python 2.7、并且与 python 3不兼容、因为它需要进行一些修改才能顺利地在 python 3上运行、但我无法纠正这些问题来运行或编译它。 如果已在 python 3中编译了它、您可以帮我解决该问题吗、因为我需要将其添加到我自己的应用中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baseer:

    抱歉、没有人支持 Python 固件更新 GUI。 我想您可以下载 python 2.7来编译代码。 如果你必须使用 Python 3、也许我需要与软件团队讨论这个问题。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Janz、我会尝试用 python 2.7编译它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK 基本器。 此致。