This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:ezfet

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1389985/evm430-fr6047-ezfet

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

你(们)好  

我正在尝试将 CCS 与此处所示的 EVM430-FR6047电路板一起使用。 请注意、开关位于 ezFET 位置的中间

在尝试加载程序时、CCS 显示以下错误

  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查那里的跳线。 尤其是对于3V3、GND、RST 和 TEST。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    我相信正确的连接器上有跳线、请确认

    :br. 此致、

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对我这边的跳线进行同样的设置。 我可以对它进行很好的编程。 您能否使用万用表仔细检查 MCU 侧的电源?

    如果电源状况良好、我认为板上的 MSP430已损坏。 您可能需要更换新电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    我应该在哪里确切地检查。  

    请注意、使用 MSP-FET430UIF、我可以进行编程。

    BR.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 在这4引脚上连接 MSP-FET430UIF 并对其重新编程。 它是否成功。 则 eZ-FET 器件应该会有问题。

    您是否还可以检查在您进入 USB 端口后、D101是否 会亮起。 如果是、问题可能不出在 eZ-FET 上。 但您可以尝试使用以下代码对其进行报告:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html