This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在控制台上从 UART 读取数字0-255

Guru**** 2464690 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391114/msp430fr2355-reading-numbers-0-255-from-uart-on-console

器件型号:MSP430FR2355
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

我之前的查询中 、我试图通过 UART 传输数字0-255。 这个问题现在已经解决了,但是当我在控制台中显示结果时,我就会变得很可怕,我事先就知道会是这种情况。

正如我的团队需要查看一些有意义的内容、我希望有人可以指导我如何设置 CCStudio 控制台、以便将传输的字节解释为数字、最好是十六进制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、您需要发送 ASCII。 许多低值字节会被解释为控制字符、例如十进制10和13。

    K&R 具有轻量化 itoa()函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该指出、您可以随意编写自己的程序、读取串行数据流并显示所需的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈! 哦、值得一试 我想我只需用《星球大战》或其他东西的开场白来预先填充这个阵列。