This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1393021/msp430fr6043-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

传感器在单次模式下发送数据和在扫描模式下发送数据时、测量精度是否存在差异? 此外、如果传感器的振荡频率已知、使用扫描模式有什么优势吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于燃气表、我们仅建议使用扫描模式。 对于水表、我们建议使用单频模式。  

    扫描模式可以 提高在较低 SNR 环境(燃气表)下 absTOF 计算的测量稳定性。 在这种情况下、它可以减少出现周期滑移问题的可能性。  

    此致、

    Cash Hao