This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:SPI 通信后的 SPI 时钟引脚状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391884/msp430fr6879-spi-clock-pin-status-after-spi-communication

器件型号:MSP430FR6879

工具与软件:

你(们)好

我认为已 在 PxREN 和 PxOUT 寄存器中定义了通信后的 SPI 数据引脚状态(不由 eUSCI 外设驱动)。

(参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181259/msp430fr5964-after-spi-communication-pin-condition/4448630?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=So%2520you%2520can%2520set%2520P1.6%2520and%2520P1.7%2520status%2520via%2520PxREN%2520%2526%2520PxOUT%2520register%252C%2520default%2520is%2520disabled.#4448630 )

时钟引脚(UCA1CLK)是否相同(在主模式下)?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    我想确认您是想知道 SPI 时钟引脚的电压电平、还是想知道如何在通信后修改 SPI 时钟引脚的配置。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当该引脚连接到 SPI 单元时、SPI"标准"(如此)表明正在驱动 SCK (始终驱动)。 如果 SPI 空闲、则根据时钟极性驱动它。

    如果引脚与 SPI 断开(PSEL = 00)、它不再是 SPI 引脚、所以由 PxDIR/PxREN/PxOUT 设置控制。

    [编辑:微小更正。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janz、Bruce、

    感谢您的支持。

    我想与确认您是想知道 SPI 时钟引脚的电压电平、还是想知道如何在通信后修改 SPI 时钟引脚的配置。

    我想知道非活动通信时的 SPI 时钟引脚输出电压。

    [报价 userid="47378" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391884/msp430fr6879-spi-clock-pin-status-after-spi-communication/5325714 #5325714"]如果 SPI 空闲、将根据时钟极性对其进行驱动。[/QUOT]

    感谢您提供相关信息。 I undratand。

    SPI 时钟线路电平由时钟极性设置定义。

    此致、

    Gr