This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:##39;应用程序无法正确启动(0xc0000142)##39;Win 10、无 IDE

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1393602/msp430fr5969-application-was-unable-to-start-correctly-0xc0000142-win-10-no-ide

器件型号:MSP430FR5969
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

各位朋友、您好!
我想让 msp430fr5969闪烁、我使用 msp430-gcc 作为编译器、使用 MSP430 Flash 作为 MCU 软件程序员。 我现在在 Windows 10上、不使用 IDE (C、Visual Studio Code、makefile)。

我的 makefile‘mblink.elf 文件、但在运行"make install.blink"时、我收到以下错误:


我怀疑我的问题在我的 makefile 安装说明中:

显然我不知道合适的程序员(闪光器?) 命令和/或可能驱动程序(tilib)不正确(或丢失)-我只是按照在线代码指令执行基本闪烁操作。

请原谅我的无知,并帮助我学习。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    我想与您确认以下几点:

    1)。 您使用了什么类型的调试器/编程器? MSP-FET430UIF 或 MSP-FET?

    2)。 您在这篇文章中提到的"MSP430 Flasher"是"MSP430 Flasher。 EXE?

    3)。 也许您可以尝试在 PC 上下载 IDE (例如 CCS、可以从 TI.com 下载)、然后使用调试器(MSP-FET)来执行进一步的代码编写和调试。

    此致、

    Janz Bai