This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:连接到 USS 时出现问题。 显示"未连接到 HID 设备"。

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430F5528, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1392608/evm430-fr6043-problems-of-connecting-to-uss-show-no-connected-to-hid-devices

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们购买了4个  EVM430-FR6043板、在测试这些板并连接到 USS HMI 时遇到了一些问题。

1.一个板无法按如下方式连接 USS。 显示"No Connected to HID devices"。 其他三个电路板没有问题。

2.我们尝试通过以下链接为类似问题找到解决方案。

EVM430-FR6043:"无连接 HID 器件"超声波传感设计中心(水模式)- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

我们根据链接中的说明执行了测试步骤。 连接了如下所示的跳转。

但是、在我们加载 MSP430F5528的映像代码时、我们遇到了如下另一个问题。 它显示" [警告] MSP430:警告:无法擦除器件存储器"和" [错误] MSP430:文件加载程序:验证失败:目标无法写入0x04400"。

能否就这些问题提供一些信息或建议? 期待您的回复。 谢谢!

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该帖子中、它们似乎在 J3端口的左侧进行连接。 您的正在连接右侧。  

    在 Uniflash 中、您的配置适用于 MSP430F5528、对吧? 不适用于 FR6043。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    感谢您的答复!

    我认为右侧连接是正确的。 下面是该连接器的原理图。

    在 Uniflash 中、此配置适用于 MSP430F5528。 我们可以读取  MSP430F5528的器件信息、

    可能是写保护的问题吗? 因为加载映像时显示"无法擦除器件存储器"。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试在我这边连接 J3右侧的导线。 我可以在我这边对 F5528编程。

    首先、我硬复位 MCU。 然后我尝试读取存储器、结果成功。 然后尝试加载映像。 它可以成功加载映像。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash、

    我可以完成这两个步骤。 但第三步失败了。

    1.硬复位正常。

    2.读出内存成功。

      

    3.当我加载图像时,它失败了。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否尝试使用"按地址擦除"函数、看看是否可以擦除它。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    无法擦除。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、似乎 MCU 被某种方式锁定了。 我能想到的唯一一件事是使用新的 F5528来代替电路板上的 F5528。  

    此致、

    Cash Hao