This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:用于 MSP430FR6047中 HSPL 的陶瓷谐振器无效

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1387867/msp430fr6047-ceramic-resonator-for-hspl-in-msp430fr6047-is-not-working

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

工具与软件:

尊敬的工程师:

我将使用用于 MSP430FR6047的 EVM 板来使用其内置的 USS 模块来测量体积。 在 USS 模式中、我注意到有一个晶体(陶瓷谐振器)、如下所示、该晶体使用 PLL 围绕80 MHz 形成高频8MHz 时钟:

在参考设计中、提到用于 EVM 中的 Y3的器件型号为" AWSCR-8.00CV-T "、 在此模块的数据表中 、我看到此 陶瓷谐振器具有内置负载电容器:

那么、为什么根据 EVM 中的参考设计、我们在 Y3原理图中需要额外的负载电容器? 从图中可以看出、我们已将这些电容器组装到 PCB 上:

我注意到我们对 TI 的未触摸固件进行编程、然后我收到 HSPL 错误、如下所示:

如果问题出在布线上、您能否告知我这些额外的电容器? 在该参考设计中使用这些电容器的原因是什么?

关于 R15 (22 Ω):

 使用 R15 (22欧姆)的原因是什么、我们完全需要它吗? 为什么呢? 根据数据表: abracon.com/Resonators/AWSCR_CV.pdf 提到应并联1m Ω 电阻器吗? 对吧?  

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内置电容器不足以让 MCU HFXT 端口驱动此谐振器。  

    如果您看到错误代码24、则它可能与外部电容器有关。 默认情况下、它在 C7和 C8上使用12pF。 您可以尝试将其替换为更高的电容值、例如30pF。  

    至于22欧姆电阻、我不确定 它在电路中所起的作用。  我稍后会检查它。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    非常感谢您的更新:

    这是我在 R11之前和 R11之后看到的信号:

    该信号非常慢、您是否认为陶瓷谐振器运行不正常?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号似乎很弱。 您可以直接将探头放在 USSXOUT 和 GND 之间吗? 那么它应该能以这种方式更好地了解信号。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    您指的是此信号:

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我这边看、这个信号看起来不正确。 谐振器似乎 没有功能。 您是在电路板上进行了测试、还是在 TI EVM 板上进行了测试?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将  EVM 板与以下固件配合使用:

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处查看状态。  

    您正在 EVM430-FR6047板上进行测试。 并且您收到错误代码24、即 HSPLL 在默认 EVM 硬件下解锁。 因此、您可以检查 HFXT 相关硬件。  

    之后的任何测试结果都建议将 C7和 C8替换为30pF?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    非常感谢您的答复。 是的,最后我收到了我的帽子,我确实改变了它,但它仍然不工作。

    坦率地说,我花了很多时间在这个问题上,但仍然不起作用。  您 能否告知我我是否可以退回此电路板并改用正常工作的系统? 我们的总部位于比利时、也许请您将此问题的负责人联系我吗? 这样,至少我相信我将有一个工作硬件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会在 TI 网站上购买 EVM 电路板。 如果是、您可以在订单历史记录中尝试退货或退款。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    我是从 Mouser 网站购买的、那么我们如何通过沟通来确认该主板是否正常工作? 那么他们就会清楚地知道他们需要为我更换它。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解你的情况。 但是、我在此链接中找到了 TI 一方的 EVM 电路板退货政策。  https://www.ti.com/ordering-resources/faqs/returns/policy.html

    我不确定 Mouser 是否具有类似的政策。 因此、从我这里开始、我们可以重点了解如何解决您的电路板上的此问题并使其重新正常工作。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    非常感谢。

    好的、那么您能否告诉我 解决电路板上此问题的后续步骤是什么?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否先发送一张电路板图片。 我们可以首先检查硬件、看看硬件上是否有任何问题。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此图显示了陶瓷谐振器区域:

    电路板:

    整个设置:

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于换能器连接、看起来您只将换能器的一个引脚连接到板上。  

    您需要将两个引脚连接到电路板。 传感器的红线应连接到 CH0/1。 白色线应连接到 GND。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casho:

    谢谢你的评论。  

    确切的图片如下所示:

    实际上连接中不涉及白线、 所以我将红线连接到信号、将屏蔽线(黑线)连接到 GND、所以我认为传感器的连接没有问题。 我想到的一个问题是这种能力 传感器问题 导致此问题的原因是什么? 或者它纯粹与 HSPL 相关?  

    实际上、问题在于 C 程序无法传递以下代码:

    USS_runAlgorithms (&G、SWConfig、&algResults);

    事实上代码已锁定在该行中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    演示固件代表以下情况:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    换能器连接不应与 HSPLL 问题相关。 我刚检查硬件、发现我这边有什么异常。  

    您使用的是哪种演示代码? 您是否曾更改过演示项目中的默认参数并导致此问题?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用以下代码:

    是如何理解的 "您是否曾更改演示项目中的默认参数并导致此问题?" 没有,我还没有改变它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的。 所以、在默认项目中。 您可以 在 USS_userConfig.h 中找到此参数 USS_HSPLL_TENSAFETY_百分号  

    您可以将其修改为10并将项目下载到 EVM 板。 并检查它是否可以停止报告此错误。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其更改为10、如下所示:

    我得到了相同的结果:

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMM。您还可以  在 USS_userConfig.h 中将 USS_DIAGNOSTIC _MODE 更改为 USS_DIAGNOSTICS_MODE_0  

    您是否也可以  在此处发送 USS_userConfig.h 文件? 将项目下载到 EVM 板后、 当连接 USS GUI 时、您不在 GUI 上使用更新参数函数、对吗?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我只是对其进行测试、但仍然具有 HSPL 错误。 请查看请求的文件:

    e2e.ti.com/.../Configuration.c

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、就我而言、.h 文件看起来很好。  

    您是否还可以在调用  USS_runAlgorithms (&G、&gUssSWConfig、&algResults);函数之前尝试添加以下代码?

    gUssSWConfig.pllConfiguration->pllOutputFreq = USS_HSPLL_OUTPUT_clk_freq_72_MHZ;

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    感谢您的更新。

    是的、确定我执行了该操作、但错误似乎仍然存在。

    是否可能是陶瓷谐振器发生故障且完全无法工作?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 陶瓷谐振器损坏的几率很低。 是否是硬件问题。 在我这边的某些情况下、MCU 的 HFXT 引脚上更有可能发生 ESD 危险。 因此、我建议使用新的 FR6047 MCU 来替代 EVM 板上的 MCU。 您还可以更换 陶瓷谐振器并检查它们是否起作用。  

    此致、

    Cash Hao