This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:关于 MSP-FET 的错误代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1393220/msp-fet-about-error-code-of-msp-fet

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F149UNIFLASH

工具与软件:

当使用 MSP-FET 和 MSP430Flasher.exe 写入目标微控制器 MSP430F149时、
结果如下:


---
PS C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>.\MSP430Flasher -n MSP430F149 -w C:\work\C6572301V0100.hex -v
--- /|------------------ *
/|_*
/_/ MSP Flasher v1.3.20 *
|/*
--- **************/19998-1------------------------------------------------------------------------------ *
*
评估触发器...完成
检查可用的 FET 调试器:
Found USB FET @ COM5 <- selected
初始化接口@ COM5...DONE
检查固件兼容性:
FET 固件是最新的。
正在读取固件版本...完成
将 VCC 设置为3000mV...完成
正在访问设备...完成
正在读取设备信息...已完成
正在将文件加载到设备...完成
正在验证内存(C:\work\C6572301V0100.hex)...
#退出: 10.
#错误:无法重置设备
正在断电...已完成
正在断开与设备的连接...完成
*
-------------------------------------------------------
驱动程序:已关闭(无错误)
-------------------------------------------------------
*/
PS C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>
---

问题1.
写入过程是成功还是失败?


问题2.
输出显示"Exit:10"(退出:10)和"ERROR:Could not reset device"(错误:无法重置设备)。
过程退出代码也是10。 但是、在 slau654e.pdf 文档中、
表9"错误代码"显示错误代码10表示"不能设置器件 Vcc"
哪一个是不同的。 "退出值"和"错误代码"是否是分开的值?
如果它们是分开的、我在哪里可以找到退出值列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    您能否尝试使用 UniFlash 进行下载、因为目前可能没有人能够支持 MSP430 Flasher.exe 的问题。  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FET 固件源中、错误处理并不十分明确。 唯一能够100%确定(在您的情况下正在发生的事情)的方法是、与 msp430.dll 一起调试 FET 本身(与另一个 JTAG 主器件)。 或多或少,任务是不可能的。

    MSP Flasher 仅使用 MSP430.dll 函数、与 UniFlash 相同。