This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET430UIF

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1392948/msp-fet-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将使用编程套件 P/N MSP-FET430UIF 对此 P/N MSP430FR2676TPT 控制器进行编程。 目前、P/N MSP-FET430UIF 编程套件已停产。 我们是否可以使用备用编程器套件 P/N MSP-FET 对 P/N MSP430FR2676TPT 控制器进行编程?

2. 借助此 P/N MSP-FET 编程器套件的输出侧具有一根短电缆、它支持编程的最大电缆距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABIHISHEK:

    您可以使用 MSP-FET 对 MCU 进行编程。 您可以看到 MSP-FET 是 MSP-FET430UIF 的更新版本。 MSP-FET 支持 JTAG、SBW 和 SWD。 关于不同调试 协议支持的最大距离、您可能需要通过 Google 进行研究。  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆长度与 SBW/JTAG 频率/速度相关。 较长的电缆可以使用较低的接口速度、较短的电缆可以使用较快的接口速度。 MSP430.dll 和 FET 固件可以支持三种速度。