This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A-UC2825a:EP:热数据

Guru**** 2463890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1394059/uc2825a-ep-thermal-data

器件型号:UC2825A-UC2825A EP

工具与软件:

需要 UC2825AQDWREP、 SOP_16_SM_50_NS-M16B_MC 封装的热数据。

  1. Theta_jc
  2. Theta_jb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moriah:

    我正在内部询问、会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moriah:  

    THETA_JC_TOP 为 25.1;THETA_JC_Bottom 为24.5。

    THETA_JB 为27.1。

    以上结果适用于  UC2825AQDWREP 和 UC2825AMDWREP 。