This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:温度传感器位置

Guru**** 2587135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1395182/msp430fr5969-sp-temperature-sensor-location

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具与软件:

VQFN 封装内部的温度传感器位于何处? 我正在尝试确定从温度传感器到电路板的热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是管芯上的实际位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许只是我一个人、但这种传感器不足以满足亚毫米级的距离要求。

    此外、VQFN 封装在底部是否有散热焊盘? 使它与芯片顶部之间的距离成为重要的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想这样、但如果您真的想、或许您可以对其进行校准。

    我当时想、假如有了自动芯片布局工具、TI 甚至可能甚至不会*知道*传感器的位置。 他们刚才说过"放置一个连接到该多路复用器的二极管"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有道理的,我欣赏的洞察力!