This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:100引脚的设备闪存 MCU 烧写

Guru**** 2925450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1394978/msp430f6779a-equipment-flash-mcu-burn-for-100-pin

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

您是否可以建议有关100引脚的设备闪存 MCU 刻录(支持 MCU MSP430F6779A 100引脚 PZ 封装)?

https://aliexpress.com/item/1005004954470954.html?gatewayAdapt=glo2tha

此致、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我想与您确认的是、您是希望找到用于烧录的调试器/编程器、还是希望找到便于放置或移除芯片的插座板、以便于进行评估。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz Bai:

    我发现插座板可方便放置或移除芯片进行评估、并且可与 JTAG 连接。

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我检查了 MSP430的硬件工具、发现没有完全适合 MSP430F6779A 100引脚 PZ 的插座板。 但您可以参阅本文档以查找一个100引脚 PZ 插座板、并请注意引脚分布可能不相同、因此您需要跳过 Dupont 导线。 同时,你应该注意的球场。 VDD 和 VSS 引脚特别重要、因为它们之间需要电容器。  

    MSP430硬件工具用户指南(修订版 AH)(TI.com)

     例如:

    芯片的 VDD 引脚为1号引脚、但插座板的 VDD 引脚为5号引脚、CAP 电路也连接至5号引脚。 然后、应将引脚1连接到引脚5附近的 CAP 电路、并且在进行评估时不能使用此芯片的引脚5 (以确保芯片的引脚5未连接到插座板)。

    另一种方法是自己设计插座板、只需最小的系统板就可以了。  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气