This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:连接到目标时出错:器件的调试接口已受保护

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1394494/msp430fr2433-error-connecting-to-the-target-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430FR2433

工具与软件:

大家好、

当我尝试连接 MSP430FR2433时、会出现以下错误。 请帮助我解决此问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    您是否碰巧编写/修改了位置0xFF80 - 0xFF83?  

    如果你将这4个字节修改为0xFFFFF_FFFF 或0x0000_0000以外的任何内容、看起来会锁定 JTAG/SBW 调试接口。  唯一的恢复方法是通过 BSL (引导加载程序)。

    如果您不确定是不是已经写入了这个部分、请在项目的调试文件夹中查找*。map 文件、以便查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis Lehman、

    感谢您的更新。

    请找到.map 文件、  

    请分享 BSL 详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    好的、感谢您分享这些信息。  这表明您没有禁用 JTAG、所以让我们来看看其他一些事项。   

    这是第一次尝试对 MSP430FR2433进行编程并遇到此错误吗、或者您是否已经成功编程并突然看到此错误?

    您是在您自己的 PCB 上对此器件进行编程还是对 TI LaunchPad 进行编程?

    如果您创建了一个带有简单 main ()的新项目,但没有其他内容,您仍然会收到此错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一恢复方法是通过 BSL (引导加载程序)。

    否 邮箱系统也可以通过(锁定) JTAG/SBW 接口将带有锁定 JTAG/SBW 的 FR2xx 恢复到出厂状态(解锁/批量擦除)。 TI 软件工具上有此复选框(擦除用户代码)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过一个简单的 main ()程序或任何其他项目,而不是这个,只是为了看看您的项目中是否有什么可能导致这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、zrno soll。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 第一次。