This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我要使用 CCS 跳转到 BSL 模式、如何操作?
谢谢!
您好、Gary、
我收到了火箭,但我仍然很难与 BSL 通信
ps C:\ti\bsl-Scripter>.\bsl-scriptter --initComm [COM10、UART、9600]-- device FRxx -- erase erase_all -- debug
--------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1
用于 BSL 编程的 PC 软件
2024-Jul-21 14:38:37.
--------------------------------------------------------
日志模式已打开!
C:\ti\bsl-Scripter\BSL-Scripter.exe --initComm [COM10、UART、9600]--device FRxx --erase erase_all --debug
已打开 verbose!
设备:FRxx
初始化通信参数:[COM10、UART、9600]
MASS_ERASE
[80][01][00][15][64][A3]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
PS C:\ti\bsl-Scripter>
这是我在火箭和之间使用的引脚
这是 EVM-FR6047
这是连接指南后面的火箭针脚连接器
请注意、我还尝试了交换 TX/RX 引脚。
等待您的输入。
祝你度过美好的一周!
BR.
以法莲
命令窗口的日志信息有一些问题。 您可以直接捕获波形。 下面是我在 myside 做的事情
1.使用下面的命令
2.将 BSL Rocket 与 FR6047 EVM 板连接
3.执行该命令并通过 Saleae 获取捕获结果、您可以通过软件查看捕获结果 下载逻辑2软件(saleae.com)
您好、Gary、
请详细说明、我需要 Saleae 硬件吗? 由于 MSP 中安装了软件、所以我想以批量擦除开始、这样做是在执行批量擦除时得到的:
C:\TI\bsl-Scriptter> BSL-Scripter.exe --initComm [COM10、UART、9600]-- device FRxx -- erase erase_all -- debug
--------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1
用于 BSL 编程的 PC 软件
2024-Jul-22 12:52:36.
--------------------------------------------------------
日志模式已打开!
BSL-Scripter.exe --initComm [COM10、UART、9600]-- device FRxx -- erase erase_all -- debug
已打开 verbose!
设备:FRxx
初始化通信参数:[COM10、UART、9600]
MASS_ERASE
[80][01][00][15][64][A3]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
谢谢!
您好、Gary、
我尝试了将命令放入脚本中并得到以下结果、请注意我使用的是 TI EVM430-FR6047
C:\TI\BSL-Scriptter> BSL-Scripter.exe C:\Users\ephra\Dropbox\Desktop\MSP430-BSL\erase_flash.txt
--------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1
用于 BSL 编程的 PC 软件
2024-Jul-22 16:45:21
--------------------------------------------------------
输入文件脚本为:C:/Users/ephra/Dropbox/Desktop/MSP430-BSL/erase_flash.txt
日志
模式 FRxx UART 9600 COM11
详细
详细模式现已打开!
MASS_ERASE
[80][01][00][15][64][A3]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
RX_PASSWORD
[80][21][00][11][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff]
[ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [FF]
[ff][ff][ff][ff][ff][ff][9e][e6]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
我没有 Saleae 分析仪、只有一个使用 i2c 协议分析器的示波器。 但请注意、我在 EVM430-FR6047上使用 UART。
谢谢!
BR.
以法莲
您好、Gary、
应再对 Tx 与 Tx 以及 Rx 与 Rx 进行一次澄清?
谢谢!
BR.
我没有 Saleae 分析器、只有一个示波器具有 i2c 协议分析器。 但请注意、我在 EVM430-FR6047上使用 UART。[/QUOT]不一定是 Saleae、您可以使用其他逻辑分析仪直接监控波形。 日志信息错误、您可以忽略它。
将引脚1连接到 FR6047 P2.0、将引脚3连接到 FR6047 P2.1
您好、Gary、
请阐明 EVM430-FR6047上的 P2.0和 P2.1。
BR.
以法莲
黄色导线连接火箭针脚1、橙色导线连接火箭针脚3
您好、Gary、
令人困惑的是、我所使用的所有硬件和软件都是 TI 的
请告诉我,在给定的源代码为圣经,例程在哪里:
1.批量擦除
2.提供默认密码
3.读取 ti-text 文件并将其刷写。
谢谢!
您好、Gary、
从此处显示的正在运行的脚本中:
Microsoft Windows [版本10.0.22631.3880]
(c)微软公司。 保留所有权利。
C:\TI\BSL-Scriptter>C:\Users\ephra\Dropbox\Desktop\MSP430-BSL\erase_flash.txt
C:\TI\BSL-Scriptter> BSL-Scripter.exe C:\Users\ephra\Dropbox\Desktop\MSP430-BSL\erase_flash.txt
--------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1
用于 BSL 编程的 PC 软件
2024-Jul-23 19:21:59
--------------------------------------------------------
输入文件脚本为:C:/Users/ephra/Dropbox/Desktop/MSP430-BSL/erase_flash.txt
日志
模式 FRxx UART 9600 COM11
DELAY 3000
延迟3000ms
详细
详细模式现已打开!
MASS_ERASE
[80][01][00][15][64][A3]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
DELAY 3000
延迟3000ms
RX_PASSWORD
[80][21][00][11][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff]
[ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [FF]
[ff][ff][ff][ff][ff][ff][9e][e6]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
DELAY 3000
延迟3000ms
RX_DATA_BLOCK MSP430_FR6047-UART_BSL.txt
阅读 txt 文件:C:\Users\ephra\Dropbox\Desktop\MSP430-BSL\MSP430_FR6047-UART_BSL.txt
[80][20][00][10][40][00][81][00][00][00][B2C][B1][6e][00][0c]
[43][B1][13][00][1c][43][B1][13][68][00][32][d0][10][00][FD]
[3F][03][43][75][6B]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
[80][14][00][10][80][ff][00][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff]
[ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [f][ff][79][15]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
[80][ca][00][10][ac][ff][00][14][40][14][40][14][40][14][40][40][14][14]
[40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
[40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
[40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
[40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
[40][14][40][14][40][14][14][40][40][00][B2][B40][80][5A][5c]
[01][D2][D3][04][02][D2][C3][02][92][D3][e0][05][B2][d0][80]
[00][e0][05][B2][42][e6][05][B2][40][00][d6][e8][05][f2][d0][0c]
[00][0A][02][f2][f0][00][0c][02][C3][30][01][C3][92][C3][e0][e0]
[05][06][3c][A2][B3][B3][FD] fc [27][4F][4F][82][4F][ee][05][92]
[B3][B3] fc [05][FD][27][1f][42][EC][05][4F][7f][90][1b][00] f1
[23][D2][E3][02][02][32][C2][03][43][3f][40][00][10][4F][13][ef]
[3f][03][43][03][43][43][ff][3f][03][43][1c][43][10][87][4c]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
写入242字节的时间:3.312秒
写入数据的速度:0.07137(kb/s)
SET_PC 0x6000
[80][04][00][17][00][60][00][60][C5]
C:\TI\BSL-Scripter>
看起来脚本编写程序正在执行其写入 BSL 的任务、但是 BSL 没有响应。
您的想法。
BR.
以法莲
您好、Gary、
我将尝试对 UART 或 I2C 使用信号捕获、如果我使用 I2C、应该在哪里连接 Rocket 连接器上的 SCL 和 SDA 线?
谢谢!
BR.
以法莲
这是焊接接头引脚、如下所示
您好、Gary、
在图片中、我可以看到4根连接的电线、您按住黑色/红色(GND/pwer)是底部棕色/蓝色(sdA/SCL 或 scl/sda)上的两根电线。 复位/测试引脚在哪里:
请仔细说明。
BR.
以法莲
我已经断开火箭到 MSP430的连接、对于一些跳线、已经拆除、以便向您展示如何轻松地从火箭中获得信号。
您好、Gary、
1.使用 MSP-FET:
附加的#1是 UART 批量擦除命令。
#2脚本 BSL 进入序列、我们在 TEST (黄色)引脚上只记录一个脉冲。
但是、如数据表中所示、它应该是两个脉冲
2.火箭
我们交换了 RST/TEST 引脚并获得以下结果
测试中似乎我们得到了两个脉冲。 但是、日志仍然显示 ACK 错误、与之前相同。
BR.
以法莲