This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6979:安全引导特性的可用性

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1395704/msp430fr6979-secure-boot-feature-availability

器件型号:MSP430FR6979

工具与软件:

您好!

TI 的 MSP430FR6979IPNR 具有加密引导加载程序功能、该功能看起来很安全 、主要用于固件更新/安装、但在启动时不一定用于安全性。  

我需要确认它是否还具有安全启动功能(当器件完成启动过程时、它是否具有检测恶意代码的机制)?

此致、

R.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishi:

    您是否已经浏览过我们的 Crypto BSL 文档? 第1.1节指出该器件能够检查固件是否被修改、并防止加载未经授权的固件。  

    因此、我们确实有一些与安全引导相关的特性、但我认为最好通读本文档、详细了解我们要在该器件上实现的功能。