This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:引导加载程序协议–2433:数据帧

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1396261/msp430fr2433-bootloader-protocol-2433-data-frame

器件型号:MSP430FR2433

工具与软件:

您好!

在这里、通过使用以下代码进入 BSL 模式  

___ disable_interrupt ();
(( void (*)() 0x1000 )();//跳转到 BSL

现在尝试发送 针对 TX BSL 版本的命令(4)

80 1E 04 04 xx xx xx xx xx xx–––CKL CKH–

要获得版本信息、请通过 realterm 发送以下数据帧、其设置为半双工、偶校验、9600  

80 1E 04 00 00 00 00 00 7B E5

但 MSP430无响应。

请在这方面帮助我。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    您是否在发送 TX BSL 版本之前发送 PW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    没有未发送密码。

    在此之前、我曾尝试发送80以进行同步、但没有从 BSL 收到任何响应。   

    之后、我尝试发送命令来获取版本信息。

    请帮助我记住要发送到 BSL 的密码。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    根据 MSP430 FRAM 引导加载程序指南、TX BSL 版本命令需要首先发送 PW。