This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:如何借助 MSP430AFE221控制器来读取和显示压力传感器(MPX4115A)值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1396649/msp430afe221-how-to-read-and-display-the-pressure-sensor-mpx4115a-values-with-help-of-msp430afe221-controller

器件型号:MSP430AFE221

工具与软件:

如何借助 MSP430AFE221控制器读取和显示压力传感器(MPX4115A)值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请首先检查如何与该传感器进行通信、例如 UART、SPI 或任何其他传感器。

    然后您可以决定使用哪个 外设的 MSP430AFE221。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于是具有模拟输出的5V 传感器、因此需要执行一些操作。 进行一些信号调节以降低电压、当然还需要抗混叠滤波器。 都很简单。