This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:原理图审阅

Guru**** 2387490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1396742/msp430f5529-schematic-review

器件型号:MSP430F5529
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z80

工具与软件:

您好!  

我们设计了我的定制 PCB 板、其中包含 MSP430F5529IPNR 控制器、其用途与 BQ40Z80-EVM 板中的功能相同。 这意味着我已经将 BQ40Z80 I2C 线路连接到这些控制器 i2c 线路、然后这些 i2c 线路连接到 STM 控制器。

我们已经设计了原理图。 您能否查看原理图并尽快告知我们您的宝贵反馈?

请查看随附的原理图。

e2e.ti.com/.../BMS-TEST_5F00_JIG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 AVCC 和 DVCC 之间使用零欧姆电阻器 进行隔离。

    对于 MCU 的其他部分、我认为没问题。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您的反馈。

    我们还使用了 TI 提供的 USB 集线器。 您还能说明一下吗?

    谢谢!

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还将 SDA_1和 SCL_1 I2C 接口连接到了引脚54和53。 不过、我们注意到数据表中未提及这些引脚的 I2C 接口。 我们想要确认是否可以在这些引脚上使用 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="495842" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1396742/msp430f5529-schematic-review/5344642 #5344642"]我们也使用了 TI 的 USB 集线器。 您还能看一下吗?

    很抱歉、我不熟悉 USB 集线器、您能介绍一下他们的 E2E 吗?

    我们想要确认是否可以在这些引脚上使用 I2C 接口。

    否、您不能将引脚54和53用作 I2C 引脚。 请遵循数据表。

    此致、

    Zoey