This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:关于 MSP-EXP430F5529LP 的设计

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET, BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1387411/msp-exp430f5529lp-regarding-designing-of-msp-exp430f5529lp

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FETBQ40Z80EV2400

工具与软件:

尊敬的先生:

我们正在考虑使用上述 MSP 控制器来设计我们的新设计。 我对此没有任何疑问、请帮我澄清。 我在下面提到我的怀疑:

1) 与 MSP 控制器的 USB 引脚相关:


我对该引脚感到困惑。 此引脚的用途是什么?  是否连接了外部 USB?

  

2)与外部 JTAG 接口相关:

我感到困惑、因为我想为外部程序员提供连接、以便对 MSP-控制器进行编程。 我应该使用哪个引脚。 实际上、数据表中提供了关于 JTAG 接口6引脚的信息。 但通过数据表、我找到了4个引脚。 请帮我弄清楚是否有任何与之相关的硬件设计文档。


3)与 IC 电源电流相关:

没有提及 IC (即 Icc)的工作电流。 您能帮助我了解一下 Ic 的工作电流是多少吗?

正在等待您的回复、

此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    1. VBUS 是 USB 的电源输入。 MSP430F5529用户指南

    2. 为了进行编程、您可以使用4线制 JTAG 连接或2线制 Spy-Bi-Wire (SBW)。 可以在本文档- MSP430硬件工具用户指南中找到详细信息和示意图
    3. 根据您在应用中执行的操作、电流会有所不同。 对于 CPU 电流、工作模式和低功耗模式是相关的。 否则、在外设的技术规范中、将列出所需的电流。 MSP430F5529数据表

    推荐的文档- 使用 MSP430开始 USB 设计

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何 MSP JTAG 编程器可用于从外部对 MSP 控制器进行编程?实际上、JTAG 编程器硬件用户指南中提到的 MSP-430GANG 已售罄。 您能不能提及任何替代的廉价选择。

    此外、先生、应该如何处理 MSP430F 控制器的未使用引脚、它应该保持悬空或未连接?

    正在等待您的回复、

    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您可以使用 MSP-FET 进行编程、但这种情况下用于单芯片编程、而 MSP-GANG 则用于生产编程。 下面列出了具有多程序设计支持的几家公司(这些公司未得到认可)

    • Softlog (ICP2-GANG、ICP2-COMBO)
    • phyton (CPI2-GX)
    • Xeltek (SuperPro6104NGP)
    • DediProg (NuProgPlus-U8)
    • SMH (Flash Runner 2.0)

    未使用引脚的连接、在 系列用户指南中列出了这些引脚

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我设计了定制 PCB 板、其中包含 MSP430F5529IPNR 控制器、其用途与 BQ40Z80-EVM 板中的功能相同。 也就是说、我已将 BQ40Z80 I2C 线路连接到这些控制器 I2C 线路、同时这些 i2c 线路还连接到 STM 控制器、我也将使用该控制器监控 BQ40Z80-EVM 模块中给出的相应引脚。 主席先生、我已经设计了一份示意图、希望你审阅我的设计、并让我知道其中是否有任何缺陷。 此外、根据您的建议、我已经连接到了我的 MSP430F5529IPNR 的未使用引脚。
            .
    此外、先生、我还在其中包含了一个编程头、因此、如果将来我们必须对控制器进行刷写、并且我们可以使用它。

    正在等待您的响应、

    此致
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    明天我将回顾原理图、是否有方法可以将其附加为.jpeg 或.png? 图像在浏览文本框时有点模糊。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找我的 MSP 控制器原理图部分的 pdf、请审阅该原理图并告知我是否存在任何缺陷。 此外、请验证未使用的引脚是否正确端接。

    e2e.ti.com/.../5857.Sheet1.pdf

    正在等待您的回复、
    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我觉得很好、好像您已经按照MSP430硬件工具的用户指南操作并使用 MSP430开始 USB 设计

    我没有注意到您的 HFXT 没有外部电容器、通过查看原理图符号、它看起来好像有内部电容器、但仔细查看晶体数据表、发现不需要额外的负载电容器。

    另外、在您发送的原理图上、没有 I2C 上拉电阻、请确保系统中有用于 I2C 连接的上拉电阻。 还应根据您的预期 I2C 速度选择上拉电阻值、使用较低的电阻器以实现更快的速度。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1)有关上拉:先生、实际上、我的 i2c 信号将进入 STM、我已经在另一个原理图中介绍过。 这就是我在原理图中使用了端口的原因。 另外、上拉电阻为10k、我已经在 STM 控制器工作表中实施、在这些 i2c 信号开始并建立连接。 因此、我认为这里不包含上拉电阻器、因为所有组件都将仅位于一个单板上。 我的工作频率是100kHz。

    2)与负载电容器相关:我在设计中使用了具有内部负载电容器的谐振器、因此我认为不需要外部负载电容器。 我还附上了我正在使用的谐振器的图像。 请看一下、如果合适、请告诉我。


    主席先生、我还有一个疑问、我想请你澄清。 实际上、在 BQ40Z80-EVM20原理图中、引脚53和54用作 i2c、这意味着 i2c 信号连接到该引脚。 但在 MSP430F5529IPNR 控制器的数据表中、这些引脚功能只是给定了 GPIO、没有辅助功能。 那么、先生、他们如何将其用作 I2C? 我在下面附上了图片供您参考、请查看、
        


    正在等待您的回复、

    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    1. 100kHz 10K 电阻值不错、但我会推荐 MSP 器件而不是 STM、如果获得器件型号、我可以找到 MSP 的替代方案。
    2. 我同意晶体具有内置负载电容器、因此不需要任何额外的电容器。

     BQ40Z80-EVM20 由电池电量监测计团队制造、因此我将传递给他们来解答。 但是、也可以在 GPIO 上实现 I2C 通信的位继电器功能、但这并不是首选方法。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    bq40z80EVM 上的 MSP 系统设计是根据 EV2400制定的、该 EV2400有一个 I2C 和 SMBus 端口用于连接。 在 EV2400上、SMBC1/SMBD1用于 SMBus、SMBC2/SMBD2用于 I2C。 我相信在设计此板时、他们希望尽可能少地改变此系统、所以他们只需要绑定在一起、因为 bq40z80只使用 SMBus:

    在设计您自己的系统时、我认为只需一组系统即可用于 SMBus 连接。

    此致、

    Anthony Baldino