This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:我能否将 eUSCI_B1用于 I2C、将 eUSCI_B0用于 SPI

Guru**** 2585735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1397906/msp430fr2675-can-i-use-eusci_b1-for-i2c-and-eusci_b0-for-spi

器件型号:MSP430FR2675

工具与软件:

 我能否将 eUSCI_B1用于 I2C、将 eUSCI_B0 用于 SPI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、您可以这么做。  eUSCI_B0 和 eUSCI_B1  是两个独立的外设。 您可以将其配置为不同的功能。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在中 UCA0端口也用于 VREF+、那么在中是否需要硬件去耦电路呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是外部基准、可以。 如果您将它与 EUSCI 一起使用、不