This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:使用 FlashPro430进行测试时出错

Guru**** 2942640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1397609/msp430f5438a-error-when-testing-with-flashpro430

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尝试使用 FlashPro430 (MSP430 MCU 闪存编程器)进行测试时出现错误消息。

提供了以下详细信息:

  1. 这一批次的 IC 均无法编程。
  2. JTAG 可以初始化。 JTAG 保险丝已被检查为正常。
  3. 但是 IC 的 PN 无法被 JTAG 编程器识别。
  4. 自2021年以来、MSP430F5438A 裸片已用于5款产品、但这是第一次出现此类问题。
  5. 相关的 PCBA 布局自2021年以来未发生变化。 对 PCBA 柔性和引线键合进行了检查、它们性能良好。
  6. 当使用 FlashPro430时、SBW 看起来正常初始化、但它会报告未知器件并报告目标器件 PN 的"MSP430 FFFFFFF"。

对于如何解决此问题或以其他方式解决此问题的任何见解、我们深表感谢。

该测试错误会对生产造成巨大影响- 5个产品线出现故障。 请紧急考虑此请求。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们可以执行多项测试。  

    1.使用 Uniflash 尝试是否可以成功刷写器件。  

    2.使用 Uniflash/FlashPro 430尝试从已发出的 MCU 中读取器件 ID。 检查是否与下表匹配。

    3.尝试使用 JTAG 连接而不是 SWD 接口。

    此致、

    Cash Hao