This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:可提供 MSP-FET 基础软件和设计文件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1397361/msp-fet-could-provide-msp-fet-frimware-and-design-file

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2155

工具与软件:

尊敬的专家

KMM 客户 Fussen 口腔扫描产品线采用了 TI 的 MCU:MSP430FR2155。 仿真开发和生产中都使用了 MSP-FET 工具、如下图所示。
除了 MCU 仿真调试之外、产品中还有其他多种仿真调试器、因此我们当前的要求是在单个板上形成多个仿真调试器。 其中、我们在将 SMP FET 集成到调试板时会遇到问题。
您能为我们开发这款 MSP FT 仿真工具吗? (专门针对 msp430fr2155)、设计材料和固件? 您可以提供哪些支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全理解他们的要求。 对于仿真工具而言、您意味着什么? 它是否可以在未连接 MCU 的情况下模拟调试 MCU?

    此致、

    Cash Hao